Las soluciones integradas para data centers más completas disponibles en la actualidad

La necesidad de data centers inteligentes está creciendo rápidamente, impulsada por megatendencias como el aumento exponencial de la IA y la creciente demanda de tratamiento y análisis de datos en tiempo real. Las cargas de trabajo de IA consumen 10 veces más energía que las consultas de búsqueda tradicionales, lo que significa que los propietarios y operadores de data centers se enfrentan al urgente desafío de prestar servicios de forma eficiente y rentable, a la vez que cumplen con los objetivos de sostenibilidad.

Nuestros productos y soluciones se encuentran en los data centers más exigentes del mundo. Desde el peligro oculto de las ruidosas descargas de extinción de incendios hasta la solución sostenible de libre enfriamiento (free cooling), nuestro portafolio de soluciones integradas ayuda a minimizar costos, maximizar la eficiencia y optimizar los tiempos cuando la velocidad importa.

En entornos de misión crítica como los data centers, productos confiables y servicios con capacidad de respuesta lo son todo. Sus equipos no pueden rendir por debajo de las expectativas y su seguridad debe ser de vanguardia. Para los data centers, su edificio es su producto, y Johnson Controls tiene las soluciones integradas para hacer su data center más inteligente, seguro y sostenible.

Soluciones de data centers para satisfacer todas sus necesidades

Sabemos lo que se necesita para crear data centers y asociaciones de éxito. En entornos de misión crítica, productos confiables y servicios con capacidad de respuesta lo son todo. Por eso las soluciones de Johnson Controls se encuentran en los data centers más exigentes del mundo.

La experiencia de data centers

Todo lo que su data center necesita en un solo lugar

Los data centers son la columna vertebral de la infraestructura crítica, ya que impulsan todo, desde insights basados en IA hasta transacciones financieras en tiempo real. Con una demanda que aumenta a un ritmo sin precedentes, ¿dónde pueden encontrar los data centers las soluciones que necesitan para garantizar un tiempo de actividad ininterrumpido, gestión térmica y seguridad sin concesiones?
Everything your data center needs in one place
Historia destacada Centros de datos
Everything your Data center needs in one place

Securing with specialized security

The unique needs of data centers include extreme security solutions that take into account access control, video, intrusion, insider threat, and of course, cybersecurity. Not only do you need security measures against physical threats, you need confidence that the products you install are tested, secure, and compliant. Data breaches from installed products that could allow for cyber access cannot be considered, yet you need the highest performing products available. Let Johnson Controls show you our cybersecurity protocols as well as the products that lead the industry in all critical security and cybersecurity metrics.

Find out how our customer upgraded a fire alarm system along with a refresh on their security strategy.

Close up of LAN cables docked into ethernet ports

Download the Case Study

Top-tier efficiency

Data centers require so much energy that a consistent focus on the highest efficiency cooling equipment is vital. But that isn’t all. You need to know that the equipment won’t fail or work below its target efficiency levels. That’s why we not only offer the most efficient equipment on the planet, but we also offer the service contracts and technology that predictively track the equipment so you know its status all the time, with a simple interface and clear insights. From Vibration Analysis Evaluation to Smart Connected Chillers to Enterprise Management, you can monitor, track, report, predict, and act on all of the data coming from your equipment.

Blue line-illustration of a building and a PC monitor, connected by arrows Save 30% On Energy Costs

Cooling energy costs can make up to 40 percent of Data center operational expenses. Magnetic bearings in our chiller compressors and our integrated water-side economizer in our air-cooled screw chillers save up to 30 percent on energy costs, while our YVFA chiller optimizes free cooling.

Icon of a smartphone with a building on it pPUE Less Than 1.1

Advanced technology like our Mission Critical Air Handling Unit with Direct Evaporative Cooling has an industry-leading pPUE of less than 1.1.

Blue line-illustration of a building and a PC monitor, connected by arrows Save 80% Water Usage

Our award winning BlueStream™ hybrid cooling system combines air-cooled and water-cooled heat rejection systems with advanced controls, reducing water usage by up to 80 percent while optimizing energy use.

  Single Pane of Glass

Smart Connected Chillers and Enterprise Management create a proactive and predictive environment. Monitor and manage data, equipment, and systems from a single pane of glass. Easily track KPIs, and significantly enhance your ability to harness the power of AI and machine learning to forecast.

Upgrades and integration services

Our customer-focused engineers, skilled technicians, mechanics, electrical engineers, project managers, and service experts at more than 500 locations worldwide are here to help you effectively manage, upgrade, and enhance the performance of your Data center, maximizing uptime and efficiency, and providing swift responses to your support needs.

From fire protection and HVAC equipment upgrades, to software releases and special services like advanced vibration evaluations, our teams can keep you current and informed.

Promote sustainability

Data center operators realize the energy burden they add to the grid. Those focused on pushing for sustainable measures reap the benefits of cutting-edge cooling technology with the highest efficiency ratings. Johnson Controls has consistently pushed the boundaries to make sure we are delivering the most efficient and most sustainable solutions available on the planet.

A man holding a laptop standing next to a woman pointing at a control panel

Liderazgo mundial en soluciones para data centers

Todd Grabowski

Todd Grabowski

President for Global Data Center
Soluciones

Todd aporta más de 30 años de liderazgo en Johnson Controls, actualmente como President of Global Data Center Solutions, y le reporta al CEO. Con una profunda experiencia en climatización (HVAC) y liderazgo de ventas, impulsa el crecimiento estratégico y la innovación en toda la industria de data centers.

Aaron Lewis

Aaron Lewis

Chief Commercial Officer for Global Data Center Solutions

Aaron se desempeña como Chief Commercial Officer for Global Data Center Solutions en Johnson Controls y dirige el negocio de campo de Equipos de Climatización (HVAC) Directa para América del Norte. Con 17 años en JCI, aporta un amplio liderazgo en ventas, operaciones y servicio en Climatización (HVAC), Incendios y Seguridad.

Anthony Seiler

Anthony Seiler

Strategy and GTM Director for Global Data Center Solutions

Anthony se especializa en estrategia e innovación para iniciativas de comercialización (GTM) dentro de la división de Soluciones Globales para Data Centers de Johnson Controls. Su alcance global asegura la alineación con los clientes a medida que el negocio escala y se expande en esta industria de alto crecimiento.

Davin Sandhu

Davin Sandhu

Portfolio Director for Global Data Center Solutions

Con experiencia en gestión de portafolios y planificación estratégica, Davin dirige la división de Soluciones Globales para Data Centers de Johnson Controls. Con 20 años de experiencia de liderazgo en JCI en Climatización (HVAC), Controles, Seguridad e Incendios, aporta una gran experiencia.

Interior of a data center with with racks and windows on either side

Un proveedor de servicios en la nube mejora los costos operativos y reduce el tiempo de construcción

Un gran proveedor de servicios en la nube para empresas comprendió la importancia de encontrar un socio que pudiera mejorar la eficiencia para generar el mayor ahorro de costos, al tiempo que priorizaba la estandarización y la velocidad. Impulsar el retorno de la inversión (ROI) significó encontrar un socio capaz de cumplir ambos objetivos.

Descargar el caso de estudio
Infographic Data center

Data centers más inteligentes, saludables y resistentes

La analítica de IA proporciona eficiencia energética avanzada, tiempo de actividad de los equipos y seguridad para cumplir los estrictos requisitos de conformidad y operaciones.

Descargar ahora

Insights sobre data centers

A man using a laptop while standing in a data center

Data centers de estudio global

La sostenibilidad es ahora un diferenciador crítico para las empresas de data centers, según un estudio reciente de Forrester. Los encuestados consideran que el desarrollo de prácticas sostenibles es casi tan importante como el aumento de la rentabilidad.

Más información
The Security Challenges of Data Centers

Desafíos de Seguridad de los Data Centers

Los data centers son un mercado de usuarios finales único con necesidades específicas y distintivas en lo que respecta a la seguridad. Como centro del mundo digital, los data centers son depósitos de grandes cantidades de información sensible, incluidos datos financieros, información personal y valiosa propiedad intelectual.

Read More
A group of colleagues working on desktops, while a man stands and works on a laptop

Un importante proveedor de data centers a hiperescala de Sídney

Más de USD$ 70.000 de ahorro en costos y más de 1 millón de kWh de ahorro energético en 8 meses, lo que equivale a cuatro veces el objetivo previsto. Sostenibilidad y reducción de energía: la supervisión avanzada de los datos de la sala de máquinas ayuda a identificar posibles ahorros de energía y necesidades de mantenimiento proactivo.

Read More
Two female engineers kneeling down and having a conversation in a data center

Descifrar el código: Los data centers en la mira

Johnson Controls solicitó recientemente a Forrester Consulting que evaluara el estado de los edificios inteligentes. Para este informe, Forrester se centró en un subconjunto de 305 responsables de la toma de decisiones sobre edificios inteligentes en data centers.

Read More
JADEC is the largest and most advanced test lab of its kind in the world, spanning more than 7 acres and housing more than 20 labs designed to simulate diverse build loads, applications, and climates. The JADEC facility designs and tests some of the most important equipment enabling the exponential growth of AI, like energy efficient chillers, air handling units and heat pumps.

El futuro de la tecnología sostenible para data centers

Johnson Controls invitó recientemente a los medios de comunicación a echar un vistazo de primera mano a la tecnología crítica que mantiene los data centers del mundo funcionando al máximo rendimiento y a temperaturas óptimas. Los equipos específicos se diseñan y prueban en el amplio Centro de Ingeniería de Desarrollo Avanzado de Johnson Controls (JADEC), en las colinas de New Freedom, Pennsylvania.

Read More
Current figures estimate that electric demand for the data centers supporting AI is about 4% of US electric consumption, which is expected to double by the end of the decade.

Cómo los data centers de energía positiva pueden liberar el potencial de la IA

Las cifras actuales estiman que la demanda eléctrica de los data centers que soportan IA es de aproximadamente 4% del consumo eléctrico de EE.UU., que se espera que se duplique a finales de la década.

Read More

Hablemos de las necesidades de su data center