Las notificaciones acústicas y visuales son una tecnología avanzada que está ayudando a llevar la seguridad en una nueva dirección

Desde una arquitectura de cableado flexible hasta capacidades de autocomprobación, nuestras soluciones son fáciles de usar y rentables.

Nuestra completa gama de tecnologías puede personalizarse para satisfacer sus necesidades.

Los dispositivos direccionables facilitan la implementación, pruebas y mantenimiento.

Ventajas de la notificación

Aprovechamos toda nuestra gama de tecnologías de notificación direccionables para ofrecer ventajas en todas las fases de la vida de un edificio. En la fase de diseño, los arquitectos e ingenieros tendrán menos obstáculos gracias a la arquitectura de cableado más flexible de la industria. Las pruebas y el mantenimiento son mucho más sencillos y rentables: nuestra revolucionaria capacidad de autocomprobación permite realizar las pruebas a través de un panel de alarma contra incendios, lo que reduce en gran medida las interrupciones para los ocupantes del edificio y las operaciones comerciales. Además, los dispositivos se supervisan electrónicamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que proporciona a los gestores de las instalaciones un mayor control y confianza en que el sistema está listo para operar. Cuando llega el momento de ampliar, los productos TrueAlert ES son altamente escalables, por lo que el sistema puede crecer a medida que evolucionen sus necesidades.

Si busca una notificación a través de textos,  sirenas, luces estroboscópicas o altavoces, nuestras soluciones de notificación direccionables avanzadas pueden ayudarle a hacer que la protección de sus colaboradores, bienes y operaciones comerciales sea más confiable y rentable.


Ventajas adicionales:

  • Direccionabilidad global: Comunicaciones inteligentes entre los dispositivos de iniciación, de notificación y las unidades de control.
  • Menos cables, más dispositivos por circuito y menos errores de instalación
  • Los dispositivos pueden probarse durante la instalación para resolver problemas de forma inmediata y rentable
  • Mayor capacidad de supervivencia: Las fallas a tierra a nivel de dispositivo se identifican y aíslan automáticamente
  • Pruebas rápidas y discretas de dispositivos individuales o de todo un sistema
  • Diagnóstico y mantenimiento rápidos que reducen el costo de propiedad a largo plazo
  • Circuitos de dispositivos de notificación sincronizados para cumplir con los requisitos de la ADA (Ley de Estadounidenses con Discapacidades)

Circuitos de dispositivos de notificación sincronizados para cumplir con los requisitos de la ADA (Ley de Estadounidenses con Discapacidades)

Ver todos los insights
AI excellence  award with the blur blue background of the skyscrapers

Le facilitamos la búsqueda de las opciones adecuadas para sus aplicaciones.

Contáctenos

Portafolio de soluciones

an autocall conventional notification device

Dispositivos de Notificación Convencionales

Las unidades de control direccionables ayudan a localizar el origen de un incendio, alerta, problema u otro evento del sistema

a set of autocall addressable notification appliances

Dispositivos de Notificación Direccionables

Productos de notificación inteligentes y totalmente direccionables para prácticamente cualquier aplicación

an autocall conventional speaker unit

Altavoces Convencionales

Sirenas, luces estroboscópicas,  sirenas con luz estroboscópica, altavoces, altavoces con luz estroboscópica, campanas y campanas con luz estroboscópica

an autocall addressable speaker unit

Altavoces Direccionables

Salida de audio de alta calidad para una sofisticada transmisión de mensajes de emergencia

Mantenimiento y asistencia contra incendios

Oferta de servicios avanzados
Nuestros servicios de mantenimiento y asistencia contra incendios ofrecen una atención de la máxima calidad, adaptada a sus necesidades en materia de protección de la vida.
Oferta de servicio mejorado
Los paneles contra incendios conectados proporcionan notificaciones en tiempo real sobre la actividad del sistema de alarma contra incendios y garantizan el acceso seguro al panel de control de alarmas contra incendios para los usuarios remotos.

Somos Johnson Controls

Simplex logo
Ansul logo
FireClass logo